This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540/41复位引脚-无文档

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586008/cc2540-cc2540-41-reset-pin---no-documenta

器件型号:CC2540

您好!

我找不到有关 CC2540/41的复位引脚电路的任何信息。

您的 EVM 显示一个连接到调试端口的2K7电阻器(在正常运行期间悬空)和一个连接到接地的1nF 电容器。

调试器显然不需要电容器、因为它可以在软件控制下生成任何时序、这意味着1nF 电容器

内部上电复位电路是否需要、还是滤波器? 如果是滤波器、那么是否可以使用电阻器将 RESET 引脚上拉至 Vdd

是否需要调试接口?

无论如何、我不应该猜测如何处理 RESET 引脚。 请告诉我在哪里可以找到一些有关处理 RESET 引脚的数据?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igor、

    电阻器和电容器是一个滤波器、用于抑制复位引脚上的噪声尖峰。 还有一个内部20k 上拉电阻器。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    感谢您的快速回复。

    外部电阻器仅在调试期间有效。 这将留下20k 内部上拉电阻和1nF 外部电容。
    传统的8051复位电路使用上拉电阻器和电容器将复位引脚上的电压上升延迟 RC 时间
    常数。 因此、电容器是复位电路的一部分、不是滤波器。

    在哪里可以找到有关处理 CC2540/41复位引脚的数据?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    物理引脚接口与控制器本身无关、因此您无法真正概括为"传统8051"。 对复位信号的上升或下降时间没有要求、即使没有外部电路(仅用于复位线路上的噪声滤波)、复位引脚也能完美工作。

    数据表中提供了复位引脚的规格。 它与 IO 遵循相同的逻辑电平、列出了最短复位时间。

    此致、

    Fredrik