请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2540 您好!
我找不到有关 CC2540/41的复位引脚电路的任何信息。
您的 EVM 显示一个连接到调试端口的2K7电阻器(在正常运行期间悬空)和一个连接到接地的1nF 电容器。
调试器显然不需要电容器、因为它可以在软件控制下生成任何时序、这意味着1nF 电容器
内部上电复位电路是否需要、还是滤波器? 如果是滤波器、那么是否可以使用电阻器将 RESET 引脚上拉至 Vdd
是否需要调试接口?
无论如何、我不应该猜测如何处理 RESET 引脚。 请告诉我在哪里可以找到一些有关处理 RESET 引脚的数据?
此致、
它