Thread 中讨论的其他器件:CC2650、
工具/软件:TI-RTOS
为了将 BLE 应用更新到 TI-RTOS 的最新版本、我完全混乱并删除了基于 projectZero 的定制 BLE 项目所使用的 projectzero_stack 项目文件夹。 现在我想再次导入该项目、但 Resource Explorer 不再具有我用于项目的版本(似乎2650中的所有内容都被2640r2取代)。 这是版本2.13.00.06。
我的计划是将较新的 Project Zero 用于具有 Simplelink Academy 版本1.11的 CC2650。 这个使用 TI-RTOS 2.20。 但是、当我导入该项目并尝试运行它时、它没有通告任何内容。 因此、有人能帮我将使用 TI-RTOS 版本2.13的 Project Zero 恢复、因为我似乎找不到可以下载 simplelink-academy 旧版本(版本早于1.11)的位置。 或者、有人能告诉我为什么它在2.20版中不做广告、这也会起作用。 无论如何、请提前感谢。