This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2650:Simplelink Academy 旧版本

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586005/rtos-launchxl-cc2650-simplelink-academy-older-version

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

为了将 BLE 应用更新到 TI-RTOS 的最新版本、我完全混乱并删除了基于 projectZero 的定制 BLE 项目所使用的 projectzero_stack 项目文件夹。 现在我想再次导入该项目、但 Resource Explorer 不再具有我用于项目的版本(似乎2650中的所有内容都被2640r2取代)。 这是版本2.13.00.06。

我的计划是将较新的 Project Zero 用于具有 Simplelink Academy 版本1.11的 CC2650。 这个使用 TI-RTOS 2.20。 但是、当我导入该项目并尝试运行它时、它没有通告任何内容。 因此、有人能帮我将使用 TI-RTOS 版本2.13的 Project Zero 恢复、因为我似乎找不到可以下载 simplelink-academy 旧版本(版本早于1.11)的位置。 或者、有人能告诉我为什么它在2.20版中不做广告、这也会起作用。 无论如何、请提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否将 ProjectZero 应用程序和堆栈下载到 LAUNCHXL-CC2650?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    当我删除堆栈文件夹时、它会给我一个错误。 因此、我想它正被应用项目使用。 此外、当我构建它时、它包括项目零堆栈、如果这是您的意思。

    再搜索一点之后,我发现我的问题与此问题类似  。 在运行 BIOS_start()时,我也被卡在两个汇编代码行之间:

    0x1001bbd6:CMP R2、#0
    0x1001bbd8:beq 0x1001bbd6:

    但是我不太理解这个人是如何解决他们的问题的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不仅必须同时构建应用程序和堆栈项目。 您还必须将堆栈和应用程序下载到 LAUNCHXL-CC2650、以使其运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现这种情况令人困惑。 在较旧版本中、我从未需要这么做。 如果 CCS 在构建时包含它、那么它本身就不会实现这一点? 此外、在项目属性中、我可以在哪里让 CCS 将其包含在将其下载到 Launchpad 中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、没关系。 在我回答之前应该已经单独调试了堆栈和应用(而不是只调试应用)。 似乎该部件已解决。 谢谢 YiKai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。