This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:HAL_UART 使用情况

Guru**** 2561310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585846/cc2541-hal_uart-usage

器件型号:CC2541

您好!

我尝试使用 hal_UART 从 CC2541发送数据、但没有响应或垃圾。

引脚连接:P1_4、P1_5 - RX、TX

定义:

NPI_UART_PORT                 HAL_UART_PORT_1

NPI_UART_FC                   错误

NPI_UART_BR                   HAL_UART_BR_115200

已尝试的示例:BLE_Bridge、HostTestRelease。

1) 1)我做错了什么?

2) 2)我可以找到 HAL_UART_PORT_0和 HAL_UART_PORT_1的引脚定义吗? 无法在数据表、用户指南、开发中找到。 指南...

3) 3)我可以找到 hal_UART 和其他 hal函 数的手册吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    端口定义位于 CC254x UG (SWRU191)中;表7-1。 外设 I/O 引脚映射

    您使用的是什么套件、这是您的定制硬件?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS!
    感谢您的快速回答! 表7-1. 外设 I/O 引脚映射-我需要的是什么、我怎么能错过它? )
    现在可以了、再次感谢您。