请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 您好!
我尝试使用 hal_UART 从 CC2541发送数据、但没有响应或垃圾。
引脚连接:P1_4、P1_5 - RX、TX
定义:
NPI_UART_PORT HAL_UART_PORT_1
NPI_UART_FC 错误
NPI_UART_BR HAL_UART_BR_115200
已尝试的示例:BLE_Bridge、HostTestRelease。
1) 1)我做错了什么?
2) 2)我可以找到 HAL_UART_PORT_0和 HAL_UART_PORT_1的引脚定义吗? 无法在数据表、用户指南、开发中找到。 指南...
3) 3)我可以找到 hal_UART 和其他 hal函 数的手册吗?