This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:如何将 TI NDK2.25与 Ble STACK 3.0集成?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585735/rtos-cc2640r2f-how-to-integrate-ti-ndk2-25-with-ble-stack-3-0

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想通过 UART 连接外部 GPRS 调制器、将一些网络功能添加到我的 cc2640板中。

因此、我尝试在项目中添加 TCP/IP 堆栈和 PPP 驱动程序。 然后、我发现 TI NDK 非常有用、并且我已经下载了 NDK 2.25。

是否有人可以为我提供一些有关如何将 TCP/IP 堆栈集成到 BLE 3.0堆栈的建议?

2. TI 是否有一些有关如何通过 UART 使用 PPP 的示例(我发现一些开发人员也遇到了这方面的问题)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 不提供 CC26xx BLE 的任何 NDK 示例。 也许社区中已经这样做的人可以利用他们的经验在这里跳过。

    祝你一切顺利