请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:CC2640
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我想通过 UART 连接外部 GPRS 调制器、将一些网络功能添加到我的 cc2640板中。
因此、我尝试在项目中添加 TCP/IP 堆栈和 PPP 驱动程序。 然后、我发现 TI NDK 非常有用、并且我已经下载了 NDK 2.25。
是否有人可以为我提供一些有关如何将 TCP/IP 堆栈集成到 BLE 3.0堆栈的建议?
2. TI 是否有一些有关如何通过 UART 使用 PPP 的示例(我发现一些开发人员也遇到了这方面的问题)。