This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:具有扩展器 CC2592的 CC2650

Guru**** 2600545 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/635777/ccs-launchxl-cc2650-cc2650-with-extender-cc2592

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2592

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、下午好!


我有一个问题、使用 BLE Stack 自动控制 CC2592的时间是多久? 或使用 GPIO 手动控制的时间? 请引导我初学者、

此致、

Usman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参考 e2e.ti.com/.../1440783中的讨论
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai Chen、
    感谢您的回答、

    根据论坛中的帖子、我一直关注、当我进入程序时、我的程序错误、我的程序错误、我仍然被设置 IOCFG7 = 0x30和 IOCFG13 = 0x2F 感到困惑、

    对此,
    Usman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "当我输入程序时、我的程序错误"是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IOCFG7 = 0x30、IOCFG13 = 0x2F 在我的源代码中未定义、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应使用以下代码设置"IOCFG7 = 0x30、IOCFG13 = 0x2F"

    #include "IOC.h"
    //将 RFC_GPO0映射到 DIO13
    IOCPortConfigureSet (IOID_13、IOC_PORT_RFC_GPO0、
    IOC_IOMODE_NORMAL);
    //将 RFC_GPO1映射到 DIO7
    IOCPortConfigureSet (IOID_7、IOC_PORT_RFC_GPO1、
    IOC_IOMODE_NORMAL);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢陈慧琳回答我的问题、

    由于我将 PA_EN 和 LNA_EN 连接到引脚 IOID_8和 IOID_9、那么应使用0x30和0x2F 值设置什么配置的 IOCFG8和 IOCFG9?

    什么是通过编写这样的源代码、CC2952将自动控制 TX 和 RX 模式? 其他哪些同步添加?

    //将 RFC_GPO0映射到 DIO8

    IOCPortConfigureSet (IOID_8、IOC_PORT_RFC_GPO0、

    IOC_IOMODE_NORMAL);

    //将 RFC_GPO1映射到 DIO9

    IOCPortConfigureSet (IOID_9、IOC_PORT_RFC_GPO1、

    IOC_IOMODE_NORMAL);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果将 IOID_8用作 PA_EN、将 IOID_9用作 LNA_EN、则应该是

    //将 RFC_GPO0映射到 DIO9
    IOCPortConfigureSet (IOID_9、IOC_PORT_RFC_GPO0、IOC_IOMODE_NORMAL);
    //将 RFC_GPO1映射到 DIO8
    IOCPortConfigureSet (IOID_9、IOC_PORT_RFC_GPO1、IOC_IOMODE_NORMAL);