请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 主题中讨论的其他器件:CC2592
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、下午好!
我有一个问题、使用 BLE Stack 自动控制 CC2592的时间是多久? 或使用 GPIO 手动控制的时间? 请引导我初学者、
此致、
Usman
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、下午好!
我有一个问题、使用 BLE Stack 自动控制 CC2592的时间是多久? 或使用 GPIO 手动控制的时间? 请引导我初学者、
此致、
Usman
感谢陈慧琳回答我的问题、
由于我将 PA_EN 和 LNA_EN 连接到引脚 IOID_8和 IOID_9、那么应使用0x30和0x2F 值设置什么配置的 IOCFG8和 IOCFG9?
什么是通过编写这样的源代码、CC2952将自动控制 TX 和 RX 模式? 其他哪些同步添加?
//将 RFC_GPO0映射到 DIO8
IOCPortConfigureSet (IOID_8、IOC_PORT_RFC_GPO0、
IOC_IOMODE_NORMAL);
//将 RFC_GPO1映射到 DIO9
IOCPortConfigureSet (IOID_9、IOC_PORT_RFC_GPO1、
IOC_IOMODE_NORMAL);