请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 您好!
我正在尝试按照以下主题调整 CC2564的 TX 功率:
我在 BSC_Initailize 命令之后立即发送 VS_SET_Max_Output_Power ()命令、但通过查看接收器件上的 RSSI、TX 功率不会改变。
它是用于设置 BLE 电源的正确命令吗? 如果没有、我应该使用什么命令、您可以提供示例吗?
谢谢你
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.