This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:使用 CC2564在 BLE 模式下调整 TX 功率

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/631384/cc2564-adjusting-tx-power-in-ble-mode-with-the-cc2564

器件型号:CC2564

您好!  

我正在尝试按照以下主题调整 CC2564的 TX 功率:

https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_cc256x/f/660/t/109214?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=cc2564%20ble%20tx%20power%20adjustment

我在 BSC_Initailize 命令之后立即发送 VS_SET_Max_Output_Power ()命令、但通过查看接收器件上的 RSSI、TX 功率不会改变。

它是用于设置 BLE 电源的正确命令吗? 如果没有、我应该使用什么命令、您可以提供示例吗?

谢谢你

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    这应该是用于 BLE 输出功率的正确命令。 您使用的是哪种主机处理器?您如何使用 API?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    主机处理器是 STM32L476。

    "您如何使用 API "是什么意思?

    谢谢你  

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我重新阅读您的帖子、似乎您正按照预期在 BSC_Initialize 之后调用它。 您能否捕获并发送问题的固件日志?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dale、

    我重试 VS_SET_MAX_OUT_Power 命令、并在手机上使用 nRFConnect、我可以看到 RSSI 的微小差异。

    使用 VS_SET_MAX_OUT_Power (BluetoothStackID、4)时、我可以看到 RSSI 在-65和-70dBm 之间以及 VS_SET_MAX_OUT_Power (BluetoothStackID、12)时、RSSI 大约为-55和-60dBm。

    这是我应该得到的结果吗?

    谢谢你

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    这看起来很正确、对于 BLE、输出参数中8的差异应对应于大约8dBm 的差异(发送的范围似乎介于5-15dBm 之间)。