请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
Hallo 我正在使用 CC2650定制板制作一个项目、
我在资源中尝试了 TIRTOS CC2650的 PinStandby 程序示例
资源管理器。 我遇到了一个问题、就是在上传程序后、
CC2650可以运行 LED 闪烁程序、
但是、当我的 XDS110调试器松动时、我再次将其插入、
我的定制 CC2650板无法运行 LED 闪烁程序、
我的问题是什么? 以及如何解决? 抱歉、我是 CC2650编程的初学者、
感谢您的帮助、