This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:CC2650定制板不能单独运行

Guru**** 2599605 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/632963/ccs-launchxl-cc2650-cc2650-custom-board-cannot-running-stand-alone

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio


Hallo 我正在使用 CC2650定制板制作一个项目、

我在资源中尝试了 TIRTOS CC2650的 PinStandby 程序示例

资源管理器。 我遇到了一个问题、就是在上传程序后、

CC2650可以运行 LED 闪烁程序、

但是、当我的 XDS110调试器松动时、我再次将其插入、

我的定制 CC2650板无法运行 LED 闪烁程序、

我的问题是什么? 以及如何解决? 抱歉、我是 CC2650编程的初学者、

感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Usman、

    您是否了解了硬件设计清单( processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_HW_Checklist )和故障排除清单( processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_HW_Troubleshooting )?

    如果您插入 XDS110调试器、然后重新启动器件、会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果调试器插拔并重新启动器件、SmartRF 闪存编程器不会检测 CC2650、我必须执行强制批量擦除、
    请帮我、我的 ccfg.c 文件是否有问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用晶振32.768kHz、ccfg.c 文件中是否有其他设置?
    这似乎是启动时钟上的问题,但我没有找到解决启动时问题的方法,

    请帮帮我。

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Usman、

    您是否已将 RESET 信号连接到调试接头?

    您能否分享您的原理图、布局和电路板照片?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Fedrik K 先生回应我的 Thread、

    是的、我将复位信号连接到调试器接头、

    BTW:C7和 C8未安装在我的板上、  

    感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Usman、

    原理图看起来正确。 24MHz 晶体的规格是什么?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Fredrik 先生、



    我使用的是 TSX3225 24MHz,我尝试将晶体与电路板 LAUNCHXL CC2650交换,但启动时仍有问题,