Other Parts Discussed in Thread: CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
我有 CC2650定制板、系统启动有问题、电路板首次启动时未运行程序、但在将引脚 VDDS 与晶体24MHz 上的一个引脚连接后、电路板可以启动、我的 CC2650定制板有什么问题?
注意事项
Usman