This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:CC2650启动问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/631185/ccs-launchxl-cc2650-cc2650-start-up-problem

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我有 CC2650定制板、系统启动有问题、电路板首次启动时未运行程序、但在将引脚 VDDS 与晶体24MHz 上的一个引脚连接后、电路板可以启动、我的 CC2650定制板有什么问题?

注意事项

Usman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Usman、

    细节太少、无法给出任何特定的答案。 这可能是晶体振荡器的问题。 晶体规格是否符合 CC2650要求? 布局是否正常?

    请注意、通过将晶振连接到 VDDS 来启动晶振并不是很安全、您可以断开 IC。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的电路、晶体使用24MHz、是否必须安装外部闪存?
    请提供指导和信息、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否安装了 C7和 C8? 您不应在晶体上使用外部负载电容器、因为这在 IC 上进行内部处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未安装外部电容器、我尝试使用示例项目引脚待机 CAN 运行、但使用示例项目、Project Zero 未运行、