This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:Continua 连接的 wiki 页面

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/625162/cc2564moda-wiki-page-for-connection-of-continua

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564

您好!

让我谈谈 CC2564的 HDPM。

我的客户希望在 CC2564和 A&D 产品之间进行选择。
他们会观看此链接。

processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_AM335x_TI_Bluetooth_Stack

我们上个月观看了。但现在它已被删除。  
为什么将其删除?

您能否向我展示如何在 CC2564和 A&D 产品之间进行连接。
这意味着由于 Bluetopia、不包含 Continua 堆栈。

但本 wiki 页面提到了这些连接。

我想知道如何连接。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们已收到您的查询、并将很快返回给您

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroyasu-san、

    我不确定这是否是您要查找的内容、但随附的是有关 HDPM 配置文件的更多信息。 您能更详细地了解一下这个问题吗?

    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TI_Bluetooth_Stack_HDPM_Demo_App
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    戴尔-桑

    感谢你的答复。

    我已经观看了这款 HDPM 演示应用程序的 Wiki

    因此、我们希望在 CC2564和您删除的 wiki 之类的 A&D 产品之间建立连接。
    我知道 A/D 产品需要连续堆栈、而 Bluetopia 堆栈不包括这一点。

    但我记得您删除的 Wiki 页面成功连接。
    我们想知道如何连接。

    这是灌电流的 CC2564日志。

    ===================================================================================================

    HDPM:数据连接状态。
    远程地址:00091F807D03
    实例: 0x10011003
    端点 ID:1.
    数据链路 ID:1.
    状态: 0
    HDPM>
    HDPM:接收到的数据。
    远程地址:00091F807D03
    数据链路 ID:1.
    字节: 54
    字符串:...2... *第页和第页 }..........
    HDPM>
    HDPM:接收到的数据。
    远程地址:00091F807D03
    数据链路 ID:1.
    字节: 54
    字符串:...2... *第页和第页 }..........
    HDPM>
    HDPM:接收到的数据。
    远程地址:00091F807D03
    数据链路 ID:1.
    字节: 54
    字符串:...2... *第页和第页 }..........
    HDPM>
    HDPM:接收到的数据。
    远程地址:00091F807D03
    数据链路 ID:1.
    字节: 54
    字符串:...2... *第页和第页 }..........
    HDPM>
    HDPM:接收到的数据。
    远程地址:00091F807D03
    数据链路 ID:1.
    字节: 6.
    字符串:......
    HDPM>
    HDPM:数据断开。
    远程地址:00091F807D03
    数据链路 ID:1.
    原因: 0
    HDPM>
    HDPM:器件断开。
    远程地址:00091F807D03
    实例: 0x10011003
    HDPM>
    远程设备属性已更改。
    BD_ADDR: 00091F807D03
    器件标志:0x80000505
    连接状态:false
    加密状态:false
    ===================================================================================================

    我想 CC2564通过 A/D 产品的来源获得二进制数据。
    但此后连接失败。

    我想、如果包含 Continua 堆栈、我们可以进行连接。
    我想确认如何在 Wiki 上进行连接

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyasu-san、


      

    应链接到您以前访问过的页面版本(它只是页面的存档版本)。 不过,由於这项计划较旧,我不能保证是如何运作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Dale-San

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致
    高贵须