请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODA 主题中讨论的其他器件:CC2564
您好!
让我谈谈 CC2564的 HDPM。
我的客户希望在 CC2564和 A&D 产品之间进行选择。
他们会观看此链接。
processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_AM335x_TI_Bluetooth_Stack
我们上个月观看了。但现在它已被删除。
为什么将其删除?
您能否向我展示如何在 CC2564和 A&D 产品之间进行连接。
这意味着由于 Bluetopia、不包含 Continua 堆栈。
但本 wiki 页面提到了这些连接。
我想知道如何连接。
此致
高贵须