This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:应用于项目 RTC 功能

Guru**** 2540810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/627635/ccs-cc2650moda-apply-to-the-project-the-rtc-function

器件型号:CC2650MODA

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

我代表我的客户提出问题、感谢您的帮助。 请参阅下面的问题。

我们需要将 RTC 应用于项目。 根据手册、为此、我们需要使用两个库: 和 。 我们已经完成了、但 RTC 有下一个问题:它不仅在粉末掉电后(这是相当真实的情况)重新启动、而且在复位后重新启动。 这已经成了问题、因为如果 RTC 在每次复位后重新启动、那么 RTC 中的时间也将在看门狗给出的紧急复位之后重新启动。  
如何解决此问题?

提前感谢您的参与、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    您的查询似乎与以下内容相关:
    e2e.ti.com/.../627515

    如果是、我想继续进行讨论。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你是对的、我将把你的帖子标记为已回答、我们将继续他的开放式话题上的讨论。
    谢谢

    Shai