请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、团队、
我代表我的客户提出问题、感谢您的帮助。 请参阅下面的问题。
我们需要将 RTC 应用于项目。 根据手册、为此、我们需要使用两个库: 和 。 我们已经完成了、但 RTC 有下一个问题:它不仅在粉末掉电后(这是相当真实的情况)重新启动、而且在复位后重新启动。 这已经成了问题、因为如果 RTC 在每次复位后重新启动、那么 RTC 中的时间也将在看门狗给出的紧急复位之后重新启动。
如何解决此问题?
提前感谢您的参与、
Shai