This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC2564MODA:MSP430FR6989

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, BOOST-CC2564MODA, CC3200AUDBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/625832/starterware-cc2564moda-msp430fr6989

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6989MSP432P401RCC3200AUDBOOST

工具/软件:Starterware

大家好、  

我在 MSP430聊天中发表了类似这样的评论、但他们建议访问此论坛、因为我可能能够找到一些特定于 MSP430FR6989的启动代码(与2564MODA 评估板配合使用的任何代码)。  

我刚刚购买 了 MSP430FR6989 和 CC2564MODA 、以便可以在家中使用蓝牙扬声器。  我希望使用 A3DP 多室示例、但这似乎适用于 MSP430FR5529。  我有几个问题。  

1. MSP430FR5529的任何示例代码、是否可以将其与6989配合使用? 如果不是、哪些是瓶颈?  由于它们属于同一系列、因此与其他电路板堆叠的引脚布局应相同。  

2.是否有一些 TI 编写的示例代码将此蓝牙堆叠板系统与智能手机互连并发送音频数据(我有 CC 3200音频 Booster Pack)。  我希望能够将音乐从手机发送到该板。  我浏览过这个网站(http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256xhttp://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_MSP430_TI_Bluetooth_Stack#Flashing_the_Bluetooth_Code)

。 我目前有 v7、但未能找到适用于新电路板的新论坛(6989)。  

3. 对于如何快速启动原型、是否有更好的建议? 我找不到任何能让我轻松起来的东西。  我知道 TI 有很多示例可用于简单和常见的应用、例如物联网和蓝牙通信音频传输。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您是否了解过以下参考设计?
    www.ti.com/.../BT-MSPAUDSINK-RD
    对于使用 MSP430和 CC256x 实现简单蓝牙扬声器、此参考设计非常有用。

    此外、您还可以使用现有的 BOOST-CC2564MODA 和 CC3200AUDBOOST 使用 A3DP 接收器。 为此、您需要 MSP432P401R LaunchPad。 有关说明、请参阅以下入门指南。
    www.ti.com/.../swru453