主题中讨论的其他器件:MSP430FR6989、 MSP432P401R、 CC3200AUDBOOST
工具/软件:Starterware
大家好、
我在 MSP430聊天中发表了类似这样的评论、但他们建议访问此论坛、因为我可能能够找到一些特定于 MSP430FR6989的启动代码(与2564MODA 评估板配合使用的任何代码)。
我刚刚购买 了 MSP430FR6989 和 CC2564MODA 、以便可以在家中使用蓝牙扬声器。 我希望使用 A3DP 多室示例、但这似乎适用于 MSP430FR5529。 我有几个问题。
1. MSP430FR5529的任何示例代码、是否可以将其与6989配合使用? 如果不是、哪些是瓶颈? 由于它们属于同一系列、因此与其他电路板堆叠的引脚布局应相同。
2.是否有一些 TI 编写的示例代码将此蓝牙堆叠板系统与智能手机互连并发送音频数据(我有 CC 3200音频 Booster Pack)。 我希望能够将音乐从手机发送到该板。 我浏览过这个网站(http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256xhttp://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_MSP430_TI_Bluetooth_Stack#Flashing_the_Bluetooth_Code)
。 我目前有 v7、但未能找到适用于新电路板的新论坛(6989)。
3. 对于如何快速启动原型、是否有更好的建议? 我找不到任何能让我轻松起来的东西。 我知道 TI 有很多示例可用于简单和常见的应用、例如物联网和蓝牙通信音频传输。