工具/软件:Code Composer Studio
您好!
当设备处于睡眠模式时,电池电量是否会达到临界水平并自动发出警告?
//
bStatus_t Batt SetParameter (uint8_t param、uint8_t len、void *值)
{
bStatus_t ret =成功;
开关(参数)
{
案例 BATT_PARAM_CRITICAL_LEVEL:
电池电压电平=*((uint8*)值);
//如果低于临界水平和临界状态未设定,请通知它
if (电池级别<电池级别)
{
战斗 NotifyLevel();
}
中断;
默认值:
RET = INVALIDPARAMETER;
中断;
}
返回(RET);
}
//
静态空战斗 NotifyLevel (空)
{
uint8_t i;
对于(i = 0;i < linkDBNumConns;i++)
{
uint16_t connHandle =电池开发客户机 CharCfg[i].connHandle;
if (connHandle!= INVALID_CONNANDLE)
{
//向连接的设备发送通知。
电池通知(connHandle);
}
}
}
//
当电池电量不足时>电池 电量不足时,我想唤醒设备并自动发送电池电量不足的消息。 这是可能的吗?
非常感谢