This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:与 CriticalLevel 搭配使用时唤醒

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/659301/ccs-cc2650moda-wake-up-when-battcriticallevel

器件型号:CC2650MODA

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

当设备处于睡眠模式时,电池电量是否会达到临界水平并自动发出警告?  

//

bStatus_t Batt SetParameter (uint8_t param、uint8_t len、void *值)

{
bStatus_t ret =成功;

开关(参数)
{
案例 BATT_PARAM_CRITICAL_LEVEL:
电池电压电平=*((uint8*)值);

//如果低于临界水平和临界状态未设定,请通知它
if (电池级别<电池级别)
{
战斗 NotifyLevel();
}
中断;

默认值:
RET = INVALIDPARAMETER;
中断;
}

返回(RET);
}

//

静态空战斗 NotifyLevel (空)
{
uint8_t i;
对于(i = 0;i < linkDBNumConns;i++)
{
uint16_t connHandle =电池开发客户机 CharCfg[i].connHandle;

if (connHandle!= INVALID_CONNANDLE)
{
//向连接的设备发送通知。
电池通知(connHandle);
}
}
}

//

 当电池电量不足时>电池 电量不足时,我想唤醒设备并自动发送电池电量不足的消息。 这是可能的吗?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mert、

    电池监控器中没有中断功能。 不过、您可能可以使用比较器和传感器控制器执行某些操作。 不过、我们没有现成的示例。

    谢谢、
    Fredrik