This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-CC2650MA:无法在 CC2650MA 软件包中导入 CCS 工程

Guru**** 2584525 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/658624/ccs-boostxl-cc2650ma-fail-to-import-ccs-project-in-cc2650ma-sw-package

器件型号:BOOSTXL-CC2650MA
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我正在使用 CC2650MA - BOOSTXL 板评估、下载"simplelink_msp432_sdk_bluetooth_plugin_1_25_00_42"软件包并在 c:\ti 下安装。

我使用的是 CCS v7.2xx

通过执行导入 CCS 项目 、无论 我执行什么操作、我始终会收到以下消息(在 Windows 环境中设置 COM_TI_SIMPLELINK_MSP432_SDK_INSTALL_DIR 或添加到 CCS 产品)

cc2650、请参阅下面的详细信息。 错误:找不到导入的项目规范文件:C:\ti\simplelink_msp432_sdk_bluetooth_plugin_1_25_00_42\${com_TI_SIMPLELINK_MSP432_SDK_INSTALL_DIR}\kernel\tirtos\builds\MSP_EXP432P401R\release\ccs\tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_release_ccs.projectspec!

如果有人遇到这种故障、请回答

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您缺少 MSP432 SDK。  


    请从以下位置下载 MSP432 SDK :http://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-MSP432-SDK

     
    希望这对您有所帮助。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    感谢你的答复

    我有 simplelink_msp432e4_sdk_1_60_00_10封装、我尝试了一次、得到了相同的响应。

    标签 "COM_TI_SIMPLELINK_MSP432_SDK_INSTALL_DIR"是否 应指向"simplelink_msp432e4_SDK_1_60_00_10"的位置?

    以及如何设置此变量(我尝试使用 windows 和 CCS IDE 环境变量)。

    谢谢

    Daniel

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇哦、

    我在这里遇到了完全相同的问题!

    请帮助解决该问题。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不幸的是,我未能在我身边再现问题。 同时、请尝试以下操作:

    1.从 C:\ti\simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12\kernel\tirtos\builds\MSP_EXP432P401R\release\ccs 中导入 tirtos 内核
    2.从 C:\ti\simplelink_msp432_sdk_bluetooth_plugin_1_25_00_42\examples\rtos\MSP_EXP432P401R\Bluetooth\project_zero 导入 project_zero 示例

    如果可以、请告诉我。

    谢谢、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也会看到您正在使用 CCS v7.2xx。 我相信最新版本的 SDK 已根据 CCS v7.4进行验证/验证。 能否使用以下链接将 CCS 版本更新到 CCS v7.4:

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、刚刚找到它。
    我下载了 msp432e4_SDK、而不是 msp432p4_SDK...

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、David
    现在还可以、SDK 不是与我的板类型匹配的 SDK、使用此 SDK "simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12"修复我的导入问题(另一个 SDK 使用 E4而不是 p4)。
    我的结论是、通过使用正确的 SDK、所有脚本变量都应该匹配、如果有问题、请查找您的 EM 类型。
    感谢您的帮助
    Daniel