This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:检测不同的输入范围以提供特定的输出电压

Guru**** 2553600 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/656334/cc2540-detect-different-input-range-to-give-specific-output-voltage

器件型号:CC2540

您好!

我想检测不同的输入范围以提供特定的输出电压。

请允许我更详细地解释一下。 例如、我让输入引脚 P0_0使用 ADC 检测输入电压。

根据引脚 P0_0的输入电压值、我希望在 P0_1有特定的输出电压、如下表所示。

因此、我的问题是:

问题1. CC2540是否可以根据输入电压直接输出如此不同的电压范围? 如果是、您能给我一些示例代码吗?

问题2. 如果上述方法不可行、我是否应该使用3个不同的输出引脚、而不是使用单个输出引脚?

这意味着、每个输出引脚只会打开特定的外部 MOSFET、以用作不同电压输出的开关。 我应该这么做吗? 还有其他建议吗?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为在 CC2540引脚上输出不同的特定电压是不可行的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 YiKai Chen:

    感谢并注意到您的答复。

    此致、