请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2540 您好!
我想检测不同的输入范围以提供特定的输出电压。
请允许我更详细地解释一下。 例如、我让输入引脚 P0_0使用 ADC 检测输入电压。
根据引脚 P0_0的输入电压值、我希望在 P0_1有特定的输出电压、如下表所示。
因此、我的问题是:
问题1. CC2540是否可以根据输入电压直接输出如此不同的电压范围? 如果是、您能给我一些示例代码吗?
问题2. 如果上述方法不可行、我是否应该使用3个不同的输出引脚、而不是使用单个输出引脚?
这意味着、每个输出引脚只会打开特定的外部 MOSFET、以用作不同电压输出的开关。 我应该这么做吗? 还有其他建议吗?
谢谢你。
此致、
磅