你(们)好
我的客户正在使用基于 STM32堆栈的 NXP MCU 开发 CC2564MODN (从站)。 我们希望征求您的意见:
- 配对完成并重启电源(关闭和打开电源)后、堆栈仅在蓝牙主设备也复位时才会检测主设备。 重启后是否有任何方式可以进行自动配对?
- CC2564MODN 是否可以保存两个不同主控方的 Mac、并通过固件切换以连接到所选主控方之一?
- 在活动连接完成后、如果我们要与另一个主设备配对、 是否可以直接通过固件进行配对以断开连接和配对?
正在
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的客户正在使用基于 STM32堆栈的 NXP MCU 开发 CC2564MODN (从站)。 我们希望征求您的意见:
正在
[引用用户="ing"]
配对完成并重启电源(关闭和打开电源)后、堆栈仅在蓝牙主设备也复位时才会检测主设备。 重启后是否有任何方式可以进行自动配对?
[/报价]
是的、您需要在初始配对期间存储链接密钥、并将其放置在非易失性存储器中。 然后、当从器件复位时、将 LINK 密钥复制回存储器中的适当位置。 下次初始化连接时、不需要进行配对。 下面 是一篇详细 介绍如何为 MSP430执行该操作的文章、客户必须为其处理器实施该操作。
[引用用户="ing"]
CC2564MODN 是否可以 保存两个不同主控方的 Mac、并通过固件切换以连接到所选主控方之一?
[/报价]
我猜"固件"是指软件。 应该有一个已定义的值 MAX_SUPPORD_LINK_keys、一旦对每个主器件和链路密钥进行了初始配对、您就可以实现一种或多种连接方式。
[引用用户="ing"]
在活动连接完成后、如果我们要与另一个主设备配对、 是否可以直接通过固件进行配对以断开连接和配对?
[/报价]
同样、可以使用 API 调用、您可以断开与原始主设备的连接、执行其他查询、并连接到其他可用设备。
您的客户尝试使用哪种配置文件?
我不是很积极、因为它会影响启动重新连接的器件、但为了安全起见、我认为对于发起首次连接的同一器件而言是合理的。
可在 此处找到 FCC 测试信息。