This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:CC2564MODN:配对查询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/666560/cc2564modn-cc2564modn-pairing-enquiries

器件型号:CC2564MODN

你(们)好

 

我的客户正在使用基于 STM32堆栈的 NXP MCU 开发 CC2564MODN (从站)。 我们希望征求您的意见:

  • 配对完成并重启电源(关闭和打开电源)后、堆栈仅在蓝牙主设备也复位时才会检测主设备。 重启后是否有任何方式可以进行自动配对?
  • CC2564MODN 是否可以保存两个不同主控方的 Mac、并通过固件切换以连接到所选主控方之一?
  • 在活动连接完成后、如果我们要与另一个主设备配对、 是否可以直接通过固件进行配对以断开连接和配对?

正在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="ing"]

    配对完成并重启电源(关闭和打开电源)后、堆栈仅在蓝牙主设备也复位时才会检测主设备。 重启后是否有任何方式可以进行自动配对?

    [/报价]

    是的、您需要在初始配对期间存储链接密钥、并将其放置在非易失性存储器中。 然后、当从器件复位时、将 LINK 密钥复制回存储器中的适当位置。 下次初始化连接时、不需要进行配对。 下面 是一篇详细 介绍如何为 MSP430执行该操作的文章、客户必须为其处理器实施该操作。

    [引用用户="ing"]

    CC2564MODN 是否可以 保存两个不同主控方的 Mac、并通过固件切换以连接到所选主控方之一?

    [/报价]

    我猜"固件"是指软件。 应该有一个已定义的值 MAX_SUPPORD_LINK_keys、一旦对每个主器件和链路密钥进行了初始配对、您就可以实现一种或多种连接方式。

    [引用用户="ing"]

    在活动连接完成后、如果我们要与另一个主设备配对、 是否可以直接通过固件进行配对以断开连接和配对?

    [/报价]

    同样、可以使用 API 调用、您可以断开与原始主设备的连接、执行其他查询、并连接到其他可用设备。

    您的客户尝试使用哪种配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的反馈。
    我能否与您联系:

    初始配对后、相应地存储链路密钥。 谁(主机或设备)应该为后续重新连接启动连接?

    是否有任何 TI 或第三方可以帮助进行以下测试
    (1)FCC 测试功能。 例如、低频、中频和高频 TX 和 RX 模式
    (2)数据包错误率测试固件

    正在
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是很积极、因为它会影响启动重新连接的器件、但为了安全起见、我认为对于发起首次连接的同一器件而言是合理的。

    可在 此处找到 FCC 测试信息