请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 主题中讨论的其他器件:CC2650MODA、
在我们的器件中、我们使用 CC2650MODA 将 ECG 数据传输到 Android 手机。 我们发现、由于在规定的时间内发生 BLE 传输故障、会导致一些数据丢失。
当我们尝试重现此问题时、我们经常会看到这一点、因为我们在介绍 CC2650MODA 时、只需将手机和器件保持在彼此相邻的位置。
使用 LaunchXL-CC2650时也会看到相同的结果。
我们的项目基于 simple_peripheral 项目。 我们使用的是栈"Ble_SDK_2_02_01_18"。 和 TIRTOS:"tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08"。
此行为是否为已知问题?
我们尝试通过设置"HCI_EXT_SetTxPowerCmd ()"来更改 TX 功率、并尝试了从-26dBm 到+5dBm 的所有可用选项、但结果在所有情况下都是相同的。
有人看到过这种行为吗? 请帮助我们了解该问题。
谢谢、
Bharath