This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:MCU 被裸机覆盖时会发生数据丢失。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/662670/launchxl-cc2650-data-loss-occurs-when-mcu-is-covered-with-bare-hands

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650MODA

在我们的器件中、我们使用 CC2650MODA 将 ECG 数据传输到 Android 手机。 我们发现、由于在规定的时间内发生 BLE 传输故障、会导致一些数据丢失。

当我们尝试重现此问题时、我们经常会看到这一点、因为我们在介绍 CC2650MODA 时、只需将手机和器件保持在彼此相邻的位置。

使用 LaunchXL-CC2650时也会看到相同的结果。

我们的项目基于 simple_peripheral 项目。 我们使用的是栈"Ble_SDK_2_02_01_18"。 和 TIRTOS:"tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08"。

此行为是否为已知问题?

我们尝试通过设置"HCI_EXT_SetTxPowerCmd ()"来更改 TX 功率、并尝试了从-26dBm 到+5dBm 的所有可用选项、但结果在所有情况下都是相同的。

有人看到过这种行为吗? 请帮助我们了解该问题。

谢谢、

Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharath、

    人体在吸收2.4GHz 的射频信号方面非常出色。 根据您覆盖的模块大小以及覆盖的位置(例如、您是否将手指直接固定在天线上)、您可以阻止数据包的发送/接收。

    在最终产品中、您会尝试通过在 PCB/模块周围制造外壳并将其设计为 PCB 永远不会被人体或其他类似吸收器完全覆盖来防止这种情况的发生。

    谢谢、
    Fredrik