This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:特性描述属性问题

Guru**** 2544130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/624210/cc2650moda-issue-on-characteristic-description-attributes

器件型号:CC2650MODA

使用 BDS Studio、我 创建了一个具有单个服务和单个特征的定制 BLE 配置文件。 生成的代码具有以下属性表:

静态 gattAttribute_t new_serviceAttrTbl[]=
{
// new_service 服务声明
{
{ATT_BT_UUID_SIZE、primServiceUUID}、
GATT_permit_read、
0、
(uint8_t *) NewServiceDecl
}、
//新特征声明
{
{ATT_BT_UUUART_SIZE、characterUUID}、
GATT_permit_read、
0、
&ns_New_characteristic 项目
}、
//新特性值
{
{ATT_UUUUUUI_SIZE、ns_New_characterististic UUID}、
GATT_permit_read、
0、
ns_New_characteristististVal
},
}; 

在编译和上传之后、我在 BLE Monitor 中执行了以下操作、这是可以的

然后、我已手动将"用户描述属性"添加到我的属性 表中

静态 uint8_t ns_New_characteristorationValueDesc[18]="新特性";

静态 gattAttribute_t new_serviceAttrTbl[]=
{
// new_service 服务声明
{
{ATT_BT_UUID_SIZE、primServiceUUID}、
GATT_permit_read、
0、
(uint8_t *) NewServiceDecl
}、
//新特征声明
{
{ATT_BT_UUUART_SIZE、characterUUID}、
GATT_permit_read、
0、
&ns_New_characteristic 项目
}、
//新特性值
{
{ATT_UUUUUUI_SIZE、ns_New_characterististic UUID}、
GATT_permit_read、
0、
ns_New_characteristististVal
}、
//新特性描述
{
{ATT_BT_UUUART_SIZE、charUserDescUUID}、
GATT_permit_read、
0、
ns_New_characterististic ValueDesc
},
}; 

在编译和上传之后、一切看起来 都很好

但是、我添加了有效范围属性(特征值长度为一个字节):

静态 uint8_t ns_New_characteristoreValueRange[2]={0x00、0x0F};

静态 gattAttribute_t new_serviceAttrTbl[]=
{
// new_service 服务声明
{
{ATT_BT_UUID_SIZE、primServiceUUID}、
GATT_permit_read、
0、
(uint8_t *) NewServiceDecl
}、
//新特征声明
{
{ATT_BT_UUUART_SIZE、characterUUID}、
GATT_permit_read、
0、
&ns_New_characteristic 项目
}、
//新特性值
{
{ATT_UUUUUUI_SIZE、ns_New_characterististic UUID}、
GATT_permit_read、
0、
ns_New_characteristististVal
}、
//新特性描述
{
{ATT_BT_UUUART_SIZE、charUserDescUUID}、
GATT_permit_read、
0、
ns_New_characterististic ValueDesc
}、
//新特性范围
{
{ATT_BT_UUUART_SIZE、validRangeUUID}、
GATT_permit_read、
0、
ns_New_characterististicsValueRange
},
}; 

结果如下:

有效范围属性似乎不可读。 Android BLE Scanner 显示以下内容:

那么、哪里出了问题、在 BLE 2.2.1堆栈中使用有效范围描述符的正确方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否根据 BT SIG 定义指定值:
    www.bluetooth.com/.../viewer

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我还添加了 Characteristic Presentation Format 描述符以确定如何格式化 Characteristic 值中包含的值、但它没有帮助。