请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2540 TI 朋友和家人、
我们的朋友有一个与 CC2540器件规格相关的问题、如下所示。
您是否认为 CC2540的内部参考的最小值和最大值(可用于 ADC)可能存在? 我很幸运地让其他制造商从晶圆厂获取这些值,并将其添加到数据表中。 我想为部件使用参考电压而不是 DVDD,以便在测量中有更多位。 目前查看的 ADC 输入电压范围为0.6至1.1V。 精确的1.24V 基准电压优于 DVDD 的3.5V 值。
一如既往的欢迎! 再次感谢。
-cy