This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:器件规格:针对内部基准/ADC 的最小值和最大值

Guru**** 2563050 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611613/cc2540-device-specification-min-and-max-values-for-internal-reference-adc

器件型号:CC2540

TI 朋友和家人、

我们的朋友有一个与 CC2540器件规格相关的问题、如下所示。  

您是否认为 CC2540的内部参考的最小值和最大值(可用于 ADC)可能存在?  我很幸运地让其他制造商从晶圆厂获取这些值,并将其添加到数据表中。 我想为部件使用参考电压而不是 DVDD,以便在测量中有更多位。 目前查看的 ADC 输入电压范围为0.6至1.1V。  精确的1.24V 基准电压优于 DVDD 的3.5V 值。

一如既往的欢迎!  再次感谢。

-cy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    如上所述、我将对此进行研究。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fredrik、

    我们的客户询问现在是否可以使用此功能。 您是否有任何机会幸运?

    谢谢、
    Chris