This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:将 CC2650连接到 ADS1299

Guru**** 2595580 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607681/rtos-cc2650-connecting-cc2650-to-ads1299

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:ADS1299

工具/软件:TI-RTOS

我正在将 ADS1299与 CC2650连接...

我想知道在处理 SPI 和 ADS 的 DATA_READY 引脚方面、最佳策略是什么。

我最初想为 DATA_READY 引脚启用中断、同时将 SPI 通信保持在阻塞模式。 然后、我找到了该讨论

e2e.ti.com/.../493418

似乎几乎强制要求使用 SPI 进入回调模式-并且可能会将 DATA_READY 引脚轮询到 SPI 回调函数中、一旦它处于低电平、则读取数据。 这确实是最佳做法吗?  是否最好通过 DATA_READY 引脚中断来处理 ADS 数据?