请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 主题中讨论的其他器件:ADS1299、
工具/软件:TI-RTOS
我正在将 ADS1299与 CC2650连接...
我想知道在处理 SPI 和 ADS 的 DATA_READY 引脚方面、最佳策略是什么。
我最初想为 DATA_READY 引脚启用中断、同时将 SPI 通信保持在阻塞模式。 然后、我找到了该讨论
似乎几乎强制要求使用 SPI 进入回调模式-并且可能会将 DATA_READY 引脚轮询到 SPI 回调函数中、一旦它处于低电平、则读取数据。 这确实是最佳做法吗? 是否最好通过 DATA_READY 引脚中断来处理 ADS 数据?