This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640:使用电池监控器检测电压杂散

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611275/rtos-cc2640-use-battery-monitor-to-detect-voltage-spurs

器件型号:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

我们构建了一个使用纽扣电池供电的器件。 为了降低功耗、我们使用 MOSFET 打开 和关闭直流/直流、  

当 MOSFET 导通时、会产生较大的浪涌电流、从而导致纽扣电池上出现压降。 通过增加电池的容量、可能会降低  

电压下降量、但仍可能超过500mV、当纽扣电池电量不足时、该下降可能导致 CC2640处于 BOD 状态、因为此时 VDD 的电压低于1.8V。

 避免这种情况的一种方法是在电压下降时获得最小电压、如果电压几乎达到 BOD 电平、我们应通知用户更换纽扣电池。

电池监控器是否可用于检测最小电压? 如果不是、是否有任何想法可以避免该 BOD 问题?  有一篇文章描述了其他用户的同一问题。

https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/453105?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=cc2640%20battery

 下面是我们的开关电路的一部分。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kexue:

    由于 CC2640具有内部直流/直流稳压器、因此无需使用外部稳压器。 我建议只需将 CC2640直接连接到电池、VDDS 上至少有22uF 去耦。

    如技术参考手册(ti.com/lit/pdf/swcu117)中所述、电池监控器无法捕捉电源电压的快速变化。 为了更准确地监控电压杂散、您需要使用 ADC。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik。 感谢您的回复、外部直流/直流用于为传感器 AFE 提供稳定电源、同时提升纽扣电池的功率。 我还注意到参考手册中说、BAT 监视器不是为检测此类电压杂散而设计的。 重新设计当前器件的电路可以避免这种问题、但由于 PCB 已经投入生产、重新设计可能会耗费时间。 我还想知道、当电压恢复到高于1.8V 的水平时、为什么器件仍处于失速状态? 我是说如果电压变为2.5V --> 1.7V --- 大于2.5V 时,只有在对器件应用 POR 时,器件才会保持 STALL 状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会触发 CC2640数据表中表6-2下的注2)中提到的内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik。 我查看了您提到的那个表。 在我通过取消定义 power_saving 配置来禁用节能模式后。 我仍然可以通过将电源电压从3.6V 更改为1.6V、然后再随意地将其更改为3.6V 来触发 CC2640进入 STALL 状态。 只有 POR 才能再次启动。 我使用电源工作台施加电压。 在表6-2下面的注2中、这是否意味着如果 CC2640未处于待机模式、将低于1.8V 的电压恢复到正常状态可以唤醒 CC2640?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、此注释仅适用于器件使用待机模式的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Fredrik。 也许我们现在必须考虑重新设计原理图。