请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 工具/软件:TI-RTOS
我们构建了一个使用纽扣电池供电的器件。 为了降低功耗、我们使用 MOSFET 打开 和关闭直流/直流、
当 MOSFET 导通时、会产生较大的浪涌电流、从而导致纽扣电池上出现压降。 通过增加电池的容量、可能会降低
电压下降量、但仍可能超过500mV、当纽扣电池电量不足时、该下降可能导致 CC2640处于 BOD 状态、因为此时 VDD 的电压低于1.8V。
避免这种情况的一种方法是在电压下降时获得最小电压、如果电压几乎达到 BOD 电平、我们应通知用户更换纽扣电池。
电池监控器是否可用于检测最小电压? 如果不是、是否有任何想法可以避免该 BOD 问题? 有一篇文章描述了其他用户的同一问题。