请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 主题中讨论的其他器件: CC2540EMK-USB
您好!
我想使用 PC 通过串行端口连接到 cc2650-launchpad、并使用 launchpad 作为主机接收数据
TXD 连接到 RXD、RXD 连接到 TXD、GND 连接到 GND、当适配器的 RXD 和 TXD 短接时、测试结果正常、但连接到 launchpad 为 NG
我不知道原因。感谢您的回复
谢谢
Simon