请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 主题中讨论的其他器件: CC2640R2F
是否可以将 CC2650配置为 BLE 外设并同时连接多个(例如2或3个)中央设备?
如果是、我们是否在任何地方都有这样的示例?
此致、
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Fredrik、
感谢您的回答。
[引用 user="Fredrik K"]
这是多角色项目所能实现的。 我强烈建议使用 CC2640R2F 和最新的 SDK、因为它具有最新版的 multiRole。
[/报价]
客户最终将使用 CC2642。 目前、他们正在使用 CC2650。
***您能否提出建议,多角色项目在哪里? 我在 BLE SDK 2.2.1.18中看不到它。
此致、
David