This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:外设多个连接?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611847/cc2650-multiple-connections-as-a-peripheral

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

是否可以将 CC2650配置为 BLE 外设并同时连接多个(例如2或3个)中央设备?

如果是、我们是否在任何地方都有这样的示例?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是多角色项目所能实现的。 我强烈建议使用 CC2640R2F 和最新的 SDK、因为它具有最新版的 multiRole。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    感谢您的回答。

    [引用 user="Fredrik K"]

    这是多角色项目所能实现的。 我强烈建议使用 CC2640R2F 和最新的 SDK、因为它具有最新版的 multiRole。

    [/报价]

    客户最终将使用 CC2642。  目前、他们正在使用 CC2650。

    ***您能否提出建议,多角色项目在哪里?  我在 BLE SDK 2.2.1.18中看不到它。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 github.com/.../multi_role 上找到它