请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK、 CC2541我们面临着 Android 7与 BLE-Stack CC2541的配对问题,我已连接监听器跟踪进行初始配对,我非常赞赏用于识别问题的任何指针。
连接请求从跟踪中的第147行开始。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
升级到 BLE1.4.2并与 findItem 集成后、我们的大多数产品(嵌入 CC2541)能够与 Android 7.0手机配对和通信。
但是、我们仍然发现一些少数民族手机与 CC2541存在配对问题、例如 Samsung Galaxy S8+、Xiaomi Max 和 LG G6、这些手机甚至在扫描过程中无法找到 CC2541。
是否有人面临类似的问题? 是否有解决方案?
谢谢。
此致、
伟健