This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Android 7 CC2541配对无法正常工作

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608540/android-7-cc2541-pairing-does-not-work

Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACKCC2541

我们面临着 Android 7与 BLE-Stack CC2541的配对问题,我已连接监听器跟踪进行初始配对,我非常赞赏用于识别问题的任何指针。

连接请求从跟踪中的第147行开始。

e2e.ti.com/.../tracelog.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否已在 BLE 论坛顶部查看了固定的"CC254x with Android 6.x Marshmallow & 7.x [2016年10月更新]"帖子?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、我尝试过、我认为蓝牙堆栈1.4.2中已包含修复、但我们仍然无法与任何 Android 7电话配对。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否应用了 findItem 更新?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们确实这么做了、但它仍需要几次尝试才能配对
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否使用 BLE 1.4.2和集成的 findItem 获取监听器配对尝试的日志? 此外、使用的是什么手机? 您是否在 SNV 中存储任何自定义 ID?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    升级到 BLE1.4.2并与 findItem 集成后、我们的大多数产品(嵌入 CC2541)能够与 Android 7.0手机配对和通信。

    但是、我们仍然发现一些少数民族手机与 CC2541存在配对问题、例如 Samsung Galaxy S8+、Xiaomi Max 和 LG G6、这些手机甚至在扫描过程中无法找到 CC2541。

    是否有人面临类似的问题? 是否有解决方案?

    谢谢。

    此致、

    伟健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wai、

    我刚刚使用 BLE-Stack v1.4.2简单外设测试了我们的 CC2541EM。 使用 Samsung S8 (Android 7)、我能够使用 BLE Scanner apk 扫描、连接 EM 并与之配对。

    您是否能够使用简单外设示例应用在 TI CC2541 EVM 上看到此问题? 在某些情况下、略超出规格的条件(例如晶体稳定性)可能会导致某些器件上的检测/连接问题、但会影响其他器件。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JXS、

    感谢您的推荐。 我们设法将 EVM 与 Samsung S8配对。

    我们已经从我们的代码中发现了这些错误。

    再次感谢您的帮助!!!

    此致、

    伟健