请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 您好!
我有一些自制电路板、所有电路板都可以在没有仿真器的情况下工作。 闪存编程器1.75可以对它们进行重建、但无法连接,还强制批量擦除失败。
但是,我可以在使用 IAR 时下载和调试。 该电路板能够在调试期间广播、并且在复位后未广播。
电路板上电或复位时、会出现一个瞬时 BLE 信号。
我发现24M 晶体振荡器在其它项目的板中很有用,但它不起作用。
那么、我如何才能找出这个问题、以便我的电路板能够正常工作。
下载的项目是 SimpleBLEPeripheral、No Edition
IAR 版本为7.40,芯片版本2.3 、BLE 堆栈2.1
感谢您的任何答复。