This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:广播不稳定、晶体振荡器 Soing 错误

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611687/cc2640-unstable-broadcasting-sothing-wrong-with-the-crystal-oscillator

器件型号:CC2640

您好!  

我有一些自制电路板、所有电路板都可以在没有仿真器的情况下工作。 闪存编程器1.75可以对它们进行重建、但无法连接,还强制批量擦除失败。

但是,我可以在使用 IAR 时下载和调试。  该电路板能够在调试期间广播、并且在复位后未广播。

电路板上电或复位时、会出现一个瞬时 BLE 信号。  

我发现24M 晶体振荡器在其它项目的板中很有用,但它不起作用。

那么、我如何才能找出这个问题、以便我的电路板能够正常工作。

下载的项目是 SimpleBLEPeripheral、No Edition

IAR 版本为7.40,芯片版本2.3 、BLE 堆栈2.1

感谢您的任何答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我,32768晶体振荡器、然后电路板工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JY、

    您是否说删除32k 晶体可以解决您提到的所有问题?

    谢谢、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我只是想在开始时用另一个来重新调色它。 我读过、该板可以在没有32k 的情况下工作、因此我很幸运地尝试了它的工作方式。
    也许我从未注意到的32k 晶振有问题、或者其他问题...
    如果你知道什么、你会很好地向我解释一下