请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK、
工具/软件:TI-RTOS
尊敬的专家:
我有 多个 cc2640R2 Launchpad 以及您最新的 BLE5堆栈和 SDK (simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33)。 一个蓝牙中央设备能否连接到多个外围设备(例如14个设备)?
不仅可以连接到多个外设、还可以与它们配对并持续与它们通信。
我正在寻找此类应用。 您的简单外设和中央应用示例或 SDK 中列出的多角色应用示例是否可以实现这一目的? 所有设备不仅必须连接、而且必须配对并发送数据。
谢谢。
徐克兰