This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:一个 BT 主设备连接到多个从 BT 设备

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC2640R2-SDK, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/610865/rtos-cc2640r2f-one-bt-master-connects-to-multiple-slave-bt-devices

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的专家:

我有 多个 cc2640R2 Launchpad 以及您最新的 BLE5堆栈和 SDK (simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33)。 一个蓝牙中央设备能否连接到多个外围设备(例如14个设备)?

不仅可以连接到多个外设、还可以与它们配对并持续与它们通信。

我正在寻找此类应用。 您的简单外设和中央应用示例或 SDK 中列出的多角色应用示例是否可以实现这一目的? 所有设备不仅必须连接、而且必须配对并发送数据。

谢谢。

徐克兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    CC2640R2F 可支持多种连接、包括配对/绑定。 我建议查看 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK 中的 multi_role 示例应用。 活动连接的数量将在您使用的 blestack 中指定。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的专家:

    感谢您回答问题。 我还有几个后续问题。

    1) 1)在多角色示例应用程序中、设置活动连接数的标志在哪里? 使用 CC2640R2 Launchpad 可以实际设置多少个活动连接?

    2) 2)我还想使用 BT5远距离功能(我知道这是目前的唯一评估)。 我可以在 build_config.opt 中启用标志"-dv50_feature=PHY_LR_CFG"、但我看不到 multi_role 应用程序曾经使用过此标志。 您是否知道 multi_role 应用程序将支持远距离???? 如果是、我需要做什么吗?

    3) 3)您是否实际验证或测试 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK 中的 multi_role 示例应用?

    4) 4)我可以原样构建多角色应用程序、无需任何修改、并将映像下载到 Launchpad。 我可以进行扫描、连接、而不会出现任何问题。 我使用了适用于 iPhone 的 BLE 扫描仪应用(从应用商店下载)。 当我将我的 iPhone 作为主设备连接到 Launchpad 中的多角色应用时、我无法使用从 BLE 扫描仪应用(iPhone)发布的服务将任何值写入多角色应用。 一
    没有看到 Putty 串行终端的任何打印输出、但我确实看到了许多用于执行初始化、连接等的多角色应用的打印输出
    我需要做什么才能看到我可以向多角色应用程序发送值或文本?

    谢谢。

    徐克兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有任何时间范围来正式支持 BT5远距离功能(获得认证)? 现在不支持的关键点或原因是什么? 您的编码 PHY 射频是否因此无法达到12dB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有日期可以分享何时将提供经认证的 BT5 LR + AE 支持。 芯片供应商在发布核心规范后需要一段时间来更新其堆栈以支持新版本。 截至发布时间、没有商用的经过认证的 LR/AE 解决方案。

    CC2640R2F 可以通过 LE 编码 PHY RF-PHY 测试、我们的一个模块合作伙伴已经通过了同样的测试。

    请确保您在 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK 文件夹中的"Alert Me"注册、以便您将来收到产品更新。

    祝你一切顺利