This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:CC2650STK 默认固件源代码

Guru**** 2591400 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609312/cc2650stk-cc2650stk-default-firmware-source-code

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

是否可以获取已在 cc2650上刷写的 cc2650-stk 的默认固件源代码?

已经尝试过 SDK 目录中的示例、但尚未找到默认固件源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最新生产的 CC2650STK 固件为1.40、该固件包含在 BLE 器件监控器 PC 应用中:
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\BLE Device Monitor\firmware\cc26xx\sensortag

    有关如何访问 BLE Device Monitor、请参阅 TI BLE Wiki。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您安装了 BLE Stack 2.2.1、则可以在 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650stk\sensortag 下找到源代码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在尝试了 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650stk\sensortag、但如果我在没有任何更改的情况下刷写该代码、LED 会一直闪烁红色

    问题可能出在这里呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在构建 sensortag 示例时、您是否使用 TI ARM 编译器 v5.2.6?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用此设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎没有使用确切的 TI ARM 编译器 v.5.2.6。 尝试从 CCS->Help->Install New Software...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在有 TI ARM 编译器 v.5.2.6编译器,但问题仍然是:(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否还会构建 BLE 堆栈和 BIM 并将其下载到您的 CC2650STK 中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需构建这两个项目并将其刷写。 我应该做其他事情吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用 CCS 进行调试、下载应用程序和堆栈就足够了。 如果要在不使用 CCS 调试的情况下运行、必须在 util 文件夹下构建并下载 BIM_extflash。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 CCS 进行调试和构建应用程序和堆栈。 在其他例子中,我没有遇到这样的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您将预编译的 SensorTag hex 文件编程到 Cc2650STK 中、它是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您是指 C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/examples/hex/cc2650stk_sensortag_rel.hex 文件。 如果我闪存这个、sensortag 工作正常并且没有问题