This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640 UART,CAN#39;t 在写入后读取

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/610537/cc2640-uart-can-t-read-after-a-write

主题中讨论的其他器件:CC2640

您好!

我正在自定义电路板上使用 LSR cable-x (cc2640 5x5)、我正在使用不节能的 Project Zero (tirtos_simplelink_2_13_00_06)、并已使用 wiki:processors.wiki.ti.com/.../Cc2640_Adding_a_UART_or_SPI_driver_to_a_Sample_Project 实现了 UART

我将使用回调模式进行读取和写入。

如果我将 Rx 和 TX 环路连接在一起、则一切正常、或者如果我只读取、则一切正常。

但是,只要我写入另一个设备(即使只是回显*与读取的位置相同),回读调用就不会再次调用。 即使循环 TLread(),在写入后,缓冲区总是返回空。

提前感谢您。

此致、

海登