请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2640您好!
我正在自定义电路板上使用 LSR cable-x (cc2640 5x5)、我正在使用不节能的 Project Zero (tirtos_simplelink_2_13_00_06)、并已使用 wiki:processors.wiki.ti.com/.../Cc2640_Adding_a_UART_or_SPI_driver_to_a_Sample_Project 实现了 UART
我将使用回调模式进行读取和写入。
如果我将 Rx 和 TX 环路连接在一起、则一切正常、或者如果我只读取、则一切正常。
但是,只要我写入另一个设备(即使只是回显*与读取的位置相同),回读调用就不会再次调用。 即使循环 TLread(),在写入后,缓冲区总是返回空。
提前感谢您。
此致、
海登